This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC8T245:最大数据速率

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC125, SN74AXC4T774, TXU0304, SN74LXC8T245, SN74AXC8T245, TXG8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609016/sn74lxc8t245-maximum-data-rate

器件型号: SN74LXC8T245
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC8T245、SN74AUC125、SN74AXC4T774 、TXU0304、 TXG8041

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我会将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我要使用电压转换器 A 至 B、 VCCA = 3.3V 且 VCCB = 1.2V。

我在他的 DS 中选择了基准 SN74LXC8T245、我们可以看到 第 15 页 最大数据速率为 20Mbps

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lxc8t245.pdf?ts = 1768412786473&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LXC8T245

在 SN74AXC8T245 中、我没有看到采用 Mbps 比较格式的最大数据速率的相同选项卡、因此我们只有此信息“从 1.8V 转换到 3.3V 时支持高达 380Mbps “

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74axc8t245.pdf?ts = 1768448674929

但有了传播选项卡,我们可以推断 AXC 的速度比 LXC,有了我的配置,你可以说吗? AXC 的最大数据速率 (以 Mbps 为单位、A 到 B、VCCA = 3.3V 且 VCCB = 1.2V)是多少  ?

您是否能够以 120Mbps 的最大数据速率 (A 至 B、VCCA = 3.3V 且 VCCB = 1.2V) 转换电压?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 数据表规定的最大传播延迟为 7ns、对应于 142Mbps。 (这是一个安全的估计;您可以进行自己的测试以确定是否可以使用较高的费率。)

    SN74AUC125 具有过压容限输入、并在 1.2V 时支持 270Mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我同意克莱门斯的意见。 我们可以使用 1/MAX 来估算最大数据速率 tpd。

    使用 tpd = 7ns 时、我们得到~142Mbps。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 、谢谢 SN74AXC8T245 在 TSSOP 封装中实现了引脚对引脚兼容、这是一个好消息。

    对于我使用的其他 SPI 信号、TXU0304QPWR 处于相同的电压范围、但最大 25Mbps 也是  这个问题、您是否知道一个类似的组件 (MISO 的 A 到 B - 3 位、MISO 的 B 到 1 位、VCCA = 3.3V、VCCB = 1.2V)、该性能为 100Mbps? 与 TXU TSSOP14 引脚对引脚兼容?

    我找到了 TXG0804、但电压最小值为 1.8V、并且封装不完全相同...

    祝你度过美好的一天!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774 与引脚不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    在这些电压下、TXU0304 将无法以 100Mbps 的速率运行、请参阅下面的最大数据速率。

    我将继续使用 SN74AXC4T774 等 AXC 器件

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考、我的 SN74AXC4T774 在 B 上看起来高达 83Mbps (TPD= 12ns)。  但 TXG8041 具有最小 1.8V 的电压、但传输速率高达 126MBPS。

    您认为我可以测试如何降低 VCCB 直至 1.2V、并获得正确的输出吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    建议 TXG8041 在 1.71V 至 5.5V 电压范围内运行。 在 1.2V 时、器件可能无法导通。

    此致、

    Josh