This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165-Q1:建议替换 Nexperia、"74HC165D-Q100"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165-Q1, SN74HCS165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609817/sn74hc165-q1-recommend-replacement-of-nexperia-74hc165d-q100

器件型号: SN74HC165-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS165-Q1

大家好、团队

我建议使用 SN74HC165-Q1 来替代 Nexperia、“74HC165D-Q100"技术“技术。

但是、客户担心 SN74HC165-Q1 的 1500V V esus Neperia、2000V ESD 率。

因此、我认为 SN74HCS165-Q1 非常适合 P2P 和 2000V ESD。

不同之处在于 HCS 支持施密特触发输入。

您是否认为 SN74HCS165-Q1 可以替代 Nexperia、“74HC165D-Q100"?“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 施密特触发输入使 HCS 器件能够更好地承受慢速输入信号边沿。