This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08-Q1:SN74LVC1G108-Q1 是否具有施密特触发操作?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609516/sn74lvc1g08-q1-has-the-sn74lvc1g108-q1-a-schmitt-trigger-action

器件型号: SN74LVC1G08-Q1

您好的团队、

我希望你做得好!

SN74LVC1G108-Q1 是 Nexpera 针对 74LVC1G08-Q100 的交叉参考建议。

Nexperia 在其数据表中指出:“所有输入端的施密特触发操作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。“

对于该器件、我在数据表中找不到该声明。

我的问题是、SN74LVC1G108-Q1 的输入是否与 74LVC1G08-Q100 相当? 它还具有施密特触发操作功能、还是具有类似的保护特性、可防止较慢的输入上升和下降时间?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    唯一影响的是输入上升/下降时间规格。

    Nexperia

    ti

    您可以看到、除了在 5V 范围内、它们也非常具有可比性、因为在该范围内、它们接受稍长的上升/下降时间规格。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 设计人员指南的第 1-20 页 指出:

    LVC 工艺几何形状固有大约 100mV 的输入迟滞、可通过增加阈值电压附近的噪声容限来确保器件不会出现振荡。

    该 Δv Δt 具有“实际“施密特触发输入的器件;Nexpera 和 TI 都要求输入信号符合指定的 Δ V/Δ t 限值。