This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:B 侧引脚的输出阻抗是多少?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609626/sn74lvc8t245-what-is-the-output-impedance-of-b-side-pins

器件型号: SN74LVC8T245

您好:

我计划使用 74LVC8T245RHLRG4 作为 3.3V(A 侧)1PPS_IN 信号和 5V 1PPS_OUT 信号之间的电压转换器。 它从 A 到 B 是单向的。问题:

  1. 该器件用于驱动 5V 1PPS 输出。 四个 B 侧输出被成组以提供驱动电流。 B 侧引脚的输出阻抗是多少?
  2. 由于 4 个输出引脚被组合在一起、您建议使用哪种串联端接电阻值?
  3. 散热焊盘是否应连接到 PCB GND? 数据表提到了将散热焊盘焊接到 PCB 上、但没有提到 GND。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lik、

    1) 输出阻抗将取决于 VCCB 和 VCCB/VCCB/USB IOH IOL。 使用本 常见问题解答 来计算 IOH IOL 并假设 32mA 的 Ron/Ron、我们得到:
    * Rds_on(当输出为高电平时): 21.8Ω  
    * Rds_on(当输出为低电平时): 17.1Ω  

    2) 我不使用串联电阻进行阻抗匹配、而是使用更多电阻来限制输出电流。 该器件的绝对最大电源电流为 100mA、这意味着要使用的串联电阻至少为 50Ω。

    3) 散热焊盘可连接至 GND 以改善散热。 如果未使用、请将散热焊盘保持悬空状态。

    此致、

    Josh