This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTT 标记确认请求

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606867/txs0102-txs0102dctt-marking-confirmation-request

器件型号: TXS0102

尊敬的 TI 团队:

 

我们从经销商处获得了您的器件 TXS0102DCTT。 其标记如下:

image.png

但使用您的工具时、我在 yor 网站上没有看到此标记。 您可以帮我们检查器件是否有误吗? 感谢您的支持。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    让我来看看这个问题、然后返回给您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我已解决此问题。  

    还有一个问题、您可以帮我分享标记规则吗? 我想知道每个字符的含义。 非常感谢。

    这对‘s 非常重要、希望本周能得到反馈。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我已解决此问题。  

    还有一个问题、您可以帮我分享标记规则吗? 我想知道每个字符的含义。 非常感谢。

    这对‘s 非常重要、希望本周能得到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很高兴听到这个消息。 遗憾的是、由于存在伪造问题、我无法在公共论坛中提供个人角色的细分。

    您可以直接通过 https://ticsc.service-now.com/csm 联系我们的客户支持中心 、了解有关这方面的更多信息。

    此致、

    插孔