This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G86:RMS 抖动规格

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609451/sn74lvc1g86-rms-jitter-specification

器件型号: SN74LVC1G86

您好:

我们的一家供应商在构建中使用了 SN74LVC1G86 电路、我们正在寻求确定其是否符合我们的抖动要求。 我们想知道 SN74LVC1G86 电路在信号通过时会对信号增加多少 RMS 抖动、特别是在 10Hz 至 10kHz 集成相位噪声带宽内。 如果我们可以得到一个测得的最大值或一个基于分析的估计值、我们将非常感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jillian:

    对于逻辑门、我们不会指定抖动等内容或如何计算可能的值。 如果您需要特定的抖动要求、我建议您查看 TI 的时钟产品系列、了解更有可能指定的时钟产品系列。

    此致、

    Owen