This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G06:SN74LVC1G06:热性能信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609247/sn74lvc1g06-sn74lvc1g06-termal-information

器件型号: SN74LVC1G06

它可能关心的对象、

我希望此消息能帮您找到答案。

关于 SN74LVC1G06DCKR 的热性能信息、“5.4 热性能信息“中列出的值与“9 修订历史记录“中显示的值似乎不同。 请您告知我们的文档中哪一个值应该被视为正确的值?

示例:  

5.4 热信息

结至⇒热阻:371.0

9 修订历史记录

R θ⇒将 DCK 封装的结至环境热阻值从 276.1°C/W 更改为 371.1°C/W

感谢您的帮助、期待您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riki、

    它应该是表 371.0°C/W 中的值  

    此致、

    Owen