This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:器件上有划痕 (SO 481303)

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609230/sn74lvc08a-scratches-on-the-part-so-481303

器件型号: SN74LVC08A

您好 TI 支持团队:

客户收到器件#SN74LVC08APWR、并告知他们发现产品表面有划痕。 您能否回顾一下图片、并告知划痕是否可接受? 客户要求供应商提供任何证据或文件、以确认划痕是否不影响功能。 请提供建议。 谢谢你。  

产品信息:
器件型号 SN74LVC08APWR  
Mouser PO:029-AL301
客户收到:10,790 件
受影响的数量:20 件检查中的 10 件。 客户无法取消所有 10,790 件

客户信息:
绵阳四联机电有限公司
地点:  
百老汇 103 号工厂
印都公园、高科技园区
绵阳市        SC SICHUAN
中国          621000

picture.gif

此致、

Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    这些论坛主要针对与如何使用我们的器件相关的技术问题。 我会联系 客户支持中心 、获取他们对此类问题的响应。

    此致、

    Owen