This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC1G125-SEP:BIDIR 电压电平调节 1.2V-2.5V

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC1G125-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609391/sn54sc1g125-sep-bidir-voltage-level-tyranslation-1-2v-2-5v

器件型号: SN54SC1G125-SEP

您好、

FOA 空间应用、

我们需要在 I2C 控制器 (MCU) 与 I2C 代理之间连接 I2C 总线。

I2C 控制器 (MCU) 为 1.2V、而代理电压为 2.5V。

SDA 是双向信号。  他随附的 pdf 显示了基于的解决方案  

SN54SC1G125-SEP。

该电路可以工作吗?  

是否可以使用 VCC=1.2V 并在输出引脚 (Y) 上使用 2.5V 上拉电阻?

谢谢

SN54SC1G125-SEP VOLTAGE_LEVEL_TRANSLATOR_1.2V_2.5V.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路不工作;线路上的任何低电平都将导致无限循环、再也不会升高。

    没有航天级集成 I²C μ V 转换器。 从具有极低阈值电压的分立式 MOSFET 构建一个 、如 AN10441 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢。 遗憾的是、我找不到符合航天应用 (LEO) 标准的 MOSFET。 您可以推荐一个节省空间的 TI MOSFET 吗? 非常感谢。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamir:

    为了跟进此问题、逻辑论坛只能支持逻辑器件。 有关 MOSFET 的建议、请查看电源管理论坛。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产航天级分立式 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到任何具有低阈值电压的航天级 MOSFET。 可能会使用 BJT(加一个基极电阻器)替换 MOSFET、但随后在另一方向上以反向模式运行 BJT、或者需要两个并联的 BJT。