This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:SN74HCT04NSR_ESD

Guru**** 2812265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1610601/sn74hct04-sn74hct04nsr_esd

器件型号: SN74HCT04

尊敬的 TI 团队:

我们的客户申请了 ESD、请帮助提供。
我们希望您提供的材料是放电 (ESD) 信息。

材料名称: SN74HCT04NSR

此致、

Takakako Fujiya/TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujiya-San:

    它是 3000V HBM 和 1500V CDM。

    此致、

    Malcolm