This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC2G00:AUC 器件预期输出上升/下降时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC2G08, SN74AUC2G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611533/sn74auc2g00-auc-devices-expected-output-rise-fall-times

器件型号: SN74AUC2G00
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC2G08、

SN74AUC2G00、SN74AUC2G08 以及模拟器件等器件的数据表未提及最小值、最大值甚至典型输出上升/下降时间。

预计的典型(至少)输出上升/下降时间是多少?  为什么数据表甚至 AUC 数据库(或类似出版物)中没有包含此类信息?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    上升时间和下降时间在很大程度上取决于客户系统、因此我们无法提供最大值或最小值。 在以下常见问题  解答中、您可以详细了解此问题、包括如何根据数据表指定值估算系统的上升和下降时间:【常见问题解答】逻辑器件的输出转换速率是多少? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daniel、

    AUC 系列在各种逻辑中有点独特、因为输出转换率和驱动强度并不完全对齐。 这是因为系列的输出结构独特。  有关此方面的更多详细信息、请参阅应用报告《Texas Instruments AUC Sub-1V 小尺寸逻辑器件的应用》。 第 2.1 节非常详细。

    该应用报告还包含几个示波器截图、让您了解 AUC 的速度、尽管容量略有不匹配。

    在图 13 中、您可以看到转换时间小于 1ns。

    如果您正在寻找 1.8V 50 Ω 传输线的快速边缘、没有比 AUC 更好的了。

    -

    至于为什么数据表中没有这种情况-- 我怀疑、编写数据表的工程师不想“关心“潜在的用户、因为转换速率非常快、但是独特的输出结构可以在适当的负载中产生极小的振铃。 对于普通 CMOS 器件、转换时间<1ns 将导致巨大的振铃、您在 AUC 输出中看不到该情况。 恐怕我无法肯定地知道、因为这些工程师现在已经退休了。