This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:如果 N.C 引脚连接到 GND/ICH5R、会发生什么情况 VCC

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612231/sn74lvc1g07-q1-what-happens-if-n-c-pin-is-connected-to-gnd-vcc

器件型号: SN74LVC1G07-Q1

您好、

如果 N.C 引脚接地或连接到电源、会发生什么情况?

此致、

Chandru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandru:

    请将 NC 引脚悬空。 NC 表示“未连接“。 有时、该引脚在内部连接(有时不取决于制造厂等因素)、因此将 NC 引脚接地或接地可能会损坏器件。

    此致、

    Nikki