This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G02:您能否帮助我们为 PN#016-105738-01-15T MPN#SN74AHC1G02DBVR 提供 COD 或 CCO ? Tks

Guru**** 2813285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612112/sn74ahc1g02-could-you-please-help-to-provide-the-cod-or-cco-for-pn-016-105738-01-15t-mpn-sn74ahc1g02dbvr-tks

器件型号: SN74AHC1G02

您能否帮助为 PN#016-105738-01-15T MPN#SN74AHC1G02DBVR 提供 COD 或 CCO?  Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以斯帖:

    此设备在美国制造。 我们目前不在其他地方做它。

    如果需要、您也可以订购始终在美国制造的带有.A 后缀的设备。 如需  更多信息、请参阅为具有地缘政治可靠性的产能的客户提供支持。

    此致、

    Nikki