This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:引脚 23 连接至 VDD

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611922/sn74lvcc3245a-pin-23-connected-to-vdd

器件型号: SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC245A

你好、团队  

我的客户已将引脚 23 连接到 VDD、而在数据表中、引脚 23 应为 NC。 是否会引起任何问题? 他们已经完成了 PCB 设计,不能更改 PCB。 希望您能提供一些建议。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚排列旨在与 8 位收发器兼容、而不进行电平转换(例如 SN74LVC245A)、其中该引脚将作为电源。 NC 引脚未在内部连接、可连接到任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey:

    这可以正常工作、因为 NC 引脚未在内部连接到器件。 谢谢!

    此致、

    Josh