This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 无输出

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612282/txs0108e-no-output-from-txs0108e

器件型号: TXS0108E

您好、

我当前正在尝试在分线板上获取 TXS0108E、将基于 3.3V 的 SPI 接口降级至基于 1.4V 的 SPI 接口。

为此、我将基于 3.3V 的接口连接到芯片端口 B、并将 3.3V 接口连接到 VCCB。 我通过 1k 上拉电阻将 OE 引脚连接至 3.3V、通过 47k 下拉电阻器连接至 GND。 目前没有器件连接到端口 A、但我向 VCCA 施加 1.4V 电压。 使用示波器探测端口 A 上的腐蚀引脚时、我看不到任何信号。 端口 A 上没有外部上拉或下拉、因此仅连接了探头。

进行此操作时、OE 引脚是否需要上拉至 VCCA? 我还在探测端口 B 上的输入、它看起来很干净。

此致、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:OE 引脚通过上拉电阻连接至 1.4V 的 VCCA、而不是通过 3.3V 的 VCCB。 我现在切换了它、以便它以 3.3V 电压上拉至 VCCB、但我仍然看到 Behaivior 没有变化。 我还将 VCCA 的电压从 1.4 提高到 1.6、没有任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我新发现芯片可能已损坏。 我关掉了芯片、并像以前一样准确地将所有东西连接起来、现在它可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您更新查询。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    插孔