This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:SN74LVC1G00 晶圆厂流程

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611551/sn74lvc1g00-sn74lvc1g00-fab-process

器件型号: SN74LVC1G00

SN74LVC1G00DBVR 器件 CMOS 还是 BiCMOS 的制造过程? 使用持续可靠性监测工具时、该器件列出了这两种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    此器件使用 CMOS。 我想任何可能仍然存在的 BiCMOS 都是非常古老的。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    您可以参考显示制造变化的 PCN?

    谢谢、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cindy:

    如果多氯化萘确实存在、我将无法找到它是从 2000 年开始的、我们的多氯化萘数据库也不会返回这么远。

    此致、

    Owen