This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09-Q1:输出端上拉电阻器的最大源电压

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1611983/sn74ahc1g09-q1-maximum-source-voltage-for-pull-up-resistor-on-output

器件型号: SN74AHC1G09-Q1

我正在考虑将 p/n SN74AHC1G09-Q1 用于需要使用它驱动电池/电容充电器使能引脚的应用。  我可以为其提供 5V 的 Vcc、但使能电路由 10V 供电、因此我需要一个带有 100K 上拉电阻的集电极开路(或漏极开路)。

我在数据表中看到、逻辑输出的最大额定值为 VCC + 0.7、其中 Vcc 最大值为 7.0V、因此输出引脚的最大值为 7.7。  但是、有一个脚注指出:

“(2) 如果遵守输入和输出电流额定值、则可能会超过输入和输出电压额定值。“

这是否意味着我可以驱动一个在另一端端端端接至 10V 的电阻器?

控制器的使能输入对电路接地具有大约 60K Ω 的阻抗、因此如果使用 100K 个上拉电阻、SN74AHC1G09-Q1 输出可能只能看到大约 6V 而不是 10V。

我还可以在其输出端与电路接地端之间添加一个电阻器、以保证电压不超过 7V、但布板空间有限、想避免添加另一个元件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件意味着开漏输出没有正钳位二极管、这意味着电流限制没有帮助。 我不知道实际器件会如何行为。

    控制器输入中最坏情况下的下拉电阻可能大于 60k。

    我建议使用由普通 (N) 与栅极驱动的分立式晶体管 BJT 或 MOSFET  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很感谢大家的答复、但我当时正在寻找 TI 工程支持部门的答复、他们知道 IC 的内部结构并对其各种应用有深入的了解。  谢谢!