This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:生命周期详细信息

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1603060/sn74lvc1g14-lifecycle-details

器件型号: SN74LVC1G14

尊敬的团队:  

美好的一天!

我是 Flex 元件工程团队的 Dhiyaanesh。

请帮助我们提供所附部件号的生命周期状态(活动,NRND、EOL)、EOL 年到 EOL 和 LTB 日期。

Flex Build Site:Guad

最终客户:逻辑

 

*** 请提供所附部件的确切详情*********TI_LIFECYCLE.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我只能提供有关逻辑器件的信息。 此外、我没有器件寿命的信息、仅在器件处于活动状态或注释状态时提供。  

    SN74AHC14PW EOL — 替换为 SN74AHC14PWR  
    SN74AHC1G04DCKT EOL — 替换为 SN74AHC1G04DCKR
    SN74LVC1G04DCKR 编程
    SN74LVC1G14DCKT 编程
    SN74LVC2G06DCKR 编程
    SN74LVC2G241DCTR 编程
    SN74LVC3G34DCTRE4 EOL — 替换为 SN74LVC3G34DCTRG4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请确认 MPN: TLV5627CPWG4 是否可订购正确且 MPN 状态为“正在供货“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在 DAC 论坛中提问、该器件不是逻辑团队的一员。