This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC74A:CLR 和 PRE 信号问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612829/sn74lvc74a-clr-and-pre-signal-issue

器件型号: SN74LVC74A

尊敬的团队:

我设计了一款带有 SN74LVC74ANSR D 型翻转器的分频器。 方案和仿真片段一直附加在一起。 TI 网站上提供的仿真模型已经在 LTspice 中进行了仿真。 Sim 模型具有 CLR 和 PRE。 但在数据表中,这些是 CLR'和 PRE'(低电平有效)。 我获得的电路板输出不正确。 如果方案中有任何错误、请务必进行检查并进行评论。 image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们通常不支持 LTSpice 仿真。  

    此外, DFF 仿真也几乎总是无法正常工作。 请参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】锁存器件的默认输出是什么? (触发器,锁存器,寄存器) 

    老实说、产品文件夹中甚至不能提供仿真。 我看了一下这个模型、它是从 2015 年起从我们的“WEBENCH 设计中心“出来的、甚至没有来自我们的逻辑团队。  

    我最好的建议是使用 LTSpice 中提供的内置 DFF 默认模型或您使用的任何其他仿真软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我理解上下文。 我将继续使用 LTspice 中的默认模型。

    此外、请确保已对 TI 产品文件夹中的模型进行了逻辑验证。 如果其中任何一个已经过时、请明确说明这一点。