This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS10-Q1:查询:TPS2HCS20-Q1 电流限制计算与 RSNS

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612044/tps2hcs10-q1-query-tps2hcs20-q1-current-limit-calculation-vs-rsns

器件型号: TPS2HCS10-Q1

您好、

我正在寻求对的说明 ILIMIT_SET_CHx 设置。

根据进行实际过流阈值变化 RSNS 分流电阻器值?

示例:

IF ILIMIT_SET_CHx 设置为 0x4 、该限值是否由 RSNS RSNS 的比率、700(即 20A×RSNS/RSNS、700)确定

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuta-San:

    否、ILIMIT_SET_CHx 阈值不依赖于 RSNS。 数据表中的 ILIMIT_SET_CHx 值对任何 RSNS 都有效。

    RSNS 仅影响 ISNS ADC 读数、I2T 阈值、INOM 阈值和 ISWCL 阈值。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的解释。 这回答了我的问题。

    Ikuta