This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:Theta JC 查询

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614964/sn74lvc125a-theta-jc-inquiry

器件型号: SN74LVC125A

您好:

我需要 SN74LVC125APWR 的 θ JC 值。 所有可用的是 θ JA=150.8。  

谢谢、
Tony Cappiello
Northrop Grumman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请参阅以下热性能值:

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 125.0
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 56.5.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 67.8.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 10.9.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 67.2.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、

    Nikki