This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14-Q1:VCC 电压

Guru**** 2927630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC14-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614673/sn74ac14-q1-vcc-voltage

器件型号: SN74AC14-Q1

尊敬的团队:

如果 SN74AC14-Q1 VCC 连接至 3V、但 VI VO 上拉至 3.3V、这是否可以接受? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入、这是允许的;请参阅绝对最大额定值。

    当将输出拉至不同于 GND  (对于低电平输出)或 VCC(对于高电平输出)的电压时、电流将流动。 您必须确保此电流保持低于 50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che Wen Yeh:

    正如 Clemens 指出的、这在绝对最大额定值范围内、但超出了建议运行条件。 绝对最大额定值仅为应力额定值、这并不表示器件在这些额定值下以及在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

    也就是说、我认为您的应用程序不会有任何问题。 高于建议运行条件 (0.3V) 不太可能导致问题。

    此致、

    Nikki