This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T08:SN74LV4T08PWREP 可靠性信息

Guru**** 2933410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1613953/sn74lv4t08-sn74lv4t08pwrep-reliability-information

器件型号: SN74LV4T08

请提供 SN74LV4T08PWREP 的特征尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Melanie、

    该器件采用我们的全新 12 英寸工艺。 浇口长度(特征尺寸)为 700Nm。

    此致、

    Nikki