This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A:Nexperia 74ABT244D 替换

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614076/sn74abt244a-nexperia-74abt244d-replacement

器件型号: SN74ABT244A

尊敬的团队:

目前、我们发现有机会将 Nexperia 74ABT244D 替换为 TI SN74ABT244A。 客户在将其输入 BOM 之前需要一个比较表。 您能帮忙提供吗? 我没有在地震上找到它。

非常感谢。

BRS、

Francis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这些器件是直接替代器件、没有重大差异。 它们是根据相同的规格设计的。 它们之间的唯一区别是典型传播延迟存在非常细微的差异、但它们具有相同的最小值和最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这是器件的比较表。 TI 为直接替代产品。  

    器件型号 SN74ABT244ADWR 74ABT244D、623.
    供应商 ti Nexperia
    测量输出 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的 8 通道缓冲器 八路缓冲器/线路驱动器;三态
    产品评级 目录 目录
    逻辑系列 ABT ABT
    电源电压范围 4.5V - 5.5V 4.5V - 5.5V
    逻辑开关电平 TTL 兼容型 CMOS TTL
    输出类型 推挽 推挽
    输出驱动强度 — 最小 –32mA –32mA
    输出驱动强度 — 最大 64mA 64mA
    工作温度范围(°C) –40 至 85 –40 至 85
    封装 SOIC (12.8mm x 7.5mm) SOT163 (12.8mm x 7.5mm)
    耐过压输入? 是的 是的
    等效引脚排列? 是的 是的
    等效软件包? 是的 是的
    Pin2 引脚解决方案? 是的 是的

    此致、

    Rajat Malani