This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS259471DSG - I/O 逻辑

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1614208/tps2595-tps259571dsg---i-o-logic

器件型号: TPS2595

您好、

请为/FLT 引脚提供 I/O 规格 (VOH 和 VOL) 以进行直流分析。

 

谢谢您、

Nandha T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅指定其典型电阻。    VOL = IOL× 12Ω、VOH  = VCC  −IOH × 12Ω。