This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:VCCA=ON/VCCB=OFF

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1604199/sn74lvcc3245a-vcca-on-vccb-off

器件型号: SN74LVCC3245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

大家好!


我对 SN74LVCC3245A 有疑问。
我正在为 VCCA 供电、而不是为 VCCB 供电。
这种行为合适吗?

VCCA=ON/VCCB=OFF

如果有任何问题、请告诉我。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwate:

    由于该器件不具有 VCC 隔离、因此我看到的唯一问题是 VCCB 关闭时 VCCA 上的电流过大。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。
    我计划使用 SN74LVC8T245 作为对策、但当 VCCA = ON /VCCB = OFF 时是否存在任何问题?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    SN74LVC8T245 具有 VCC 隔离功能、这意味着如果任一电源等于 0V、则所有 I/O 端口都变为 Hi-Z(因此 VCCA 上不会出现过大的电流)。 不过、这仅适用于 VCC = 0V 而不保持悬空的情况。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的回答。

    我还有一个关于 SN74LVCC3245A 的问题。
    我对您的答案有疑问。
    “由于该器件没有 VCC 隔离、因此我看到的唯一问题是 VCCB 关闭时 VCCA 上的电流过大。 “

    当 VCCA 开启且 VCCB 关闭时、这是否是始终出现的问题?

    或者是否有某种触发导致其发生?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我对此用例没有进行完整的测试验证(VCCA 开启、VCCB 关闭)、但我们应该将过大的电流视为总是发生的。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的回答。

    1) 我有关于 SN74LVC8T245PW 的问题。
    我知道要启用 Vcc 隔离功能、其中一个电源电压必须是 Vcc = 0V。
    我的理解是否正确?

    2) 关于 SN74LVCC3245APW、制造商是否建议在 VccA=ON/VccB=OFF 的情况下使用该器件?

    如果不建议这样做、那么了解 VccA 侧可能会出现过流(过流)的说法是否正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    1) 正确。 要启用 VCC 隔离、任一电源都需要为 0V。

    2) 只要过大电流不超过绝对最大额定值、就可以执行此操作 (VCCA=ON/VCCB=OFF)。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、


    感谢您的回答。

    您是否知道会有多大的电流过大?
    是否有计算公式?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    遗憾的是、我没有一个公式来计算当 VCCA=ON/VCCB=OFF 时多大的电流、这不是我们测试的情况。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    我非常感谢您的回答。

    我有一个更详细的问题。

    如果电流超过最大额定值流动、可能会发生何种损坏?

    还有、是否有可能发生火灾?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    从器件故障(如电气过载)的角度来看、损坏将大于可能发生的火灾。 一旦我们超过绝对最大额定值、器件就可能会受到永久损坏。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、


    感谢您的答复。

    很抱歉给您带来麻烦、但您能给我提供一些详细信息吗?

    我想再次询问在 VccA=ON/VccB=OFF 的情况下继续运行时的失败风险。

    如果发生故障、预计会出现哪些特定症状或情况?
    是开路还是短路?
    还是很难确定故障模式?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    我们仍在研究这一点、不久将作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    风险是 VCCA 上的电流过大。 请参阅下面当 VCCB 保持悬空时的测量结果(我使用 SN74LVC8T245 进行此测试)

    VCCA = 3.3V
    VCCB = 3.3V
    DIR =/OE = GND
    B1 = B8 = GND

    VCCB 保持悬空
    ICCA = 0.66mA

    VCCB 保持悬空后(8 秒内)
    ICCA =~15mA

    由于 ICCA 没有超过绝对最大电流 (100mA)、因此我们应该看到没有失效模式。 但是、请注意、我在 25°C 时只使用了一个测试条件来验证这一点。

    过大电流(当一个电源浮动时)不是我们捕捉的测试、因此该值可能会根据测试条件和温度而增大或减小。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    非常感谢您的支持。

    我认为在大多数情况下、超过最大额定值的电流不会流动、但如果流动、您认为它会如何破裂?

    客户询问是因为他们想想象一下、如果损坏、可能会发生何种损坏。

    我知道有时很难预测、因此请告诉我情况是否如此。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    如果电流确实超过了绝对最大额定值、那么该器件将无法正常工作。 电压转换将无法正常工作、并且会发生从 VCCA 到接地短路。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的回答。

    我想知道如何降低 VCCA 过流的可能性。 当/OE 为高电平时、流向 VCCA 的过流可能性是否较低?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我自己没有尝试强制/OE 为高电平以查看这是否会降低 ICCA、但它可以因为所有 I/O 都被置于 Hi-Z 中。 我可以试着让你知道。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Josh、

    感谢您的支持。

    我正在等待您的 确认结果。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    我们仍在研究这一问题、并将很快作出答复。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    请参阅下面当 VCCB 保持悬空时的测量结果(我使用 SN74LVC8T245 进行此测试)

    VCCA = 3.3V
    VCCB = 3.3V
    DIR =/ OE = HIGH
    A1 = A8 = GND

    VCCB 保持悬空
    ICCA = 0.43uA

    VCCB 保持悬空后(8 秒内)
    ICCA = 0.02uA

    禁用该器件(/OE =高电平)有助于消除 ICCA 过大电流。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的大力支持。
    我会让我的客户知道结果。

    此致、
    Ishiwata