This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:传播延迟容差

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1612098/sn74lvc244a-propagation-delay-tolerance

器件型号: SN74LVC244A

您好、

您能告诉我以下条件的传播延迟容差吗?

芯片间

额外的信道

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请参阅数据表第 8 页的屏幕截图、了解传播延迟。 这是通道间延迟。 芯片间延迟可能因距离和布线长度等因素而有很大差异。 这需要在系统本身中进行测量、因此我无法提供帮助。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的支持。

    当系统没有差异时、您能告诉我芯片间的延迟吗?

    我是指传播延迟的产生偏差。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我现在明白了。 感谢您的澄清。 我不能在此论坛上分享这些数据。 您可以直接联系逻辑团队或使用内部论坛。

    此致、

    Nikki