This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC95A-Q1:电流消耗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC595A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1615383/sn74lvc595a-q1-current-consumption

器件型号: SN74LVC595A-Q1

您好、

我们考虑使用 SN74LVC595A-Q1 器件。 由于 1 个电路板上有大量器件、我们希望实现 1 个 SN74LVC595A-Q1 器件的精确电流消耗、以计算板载功耗。

我们使用~Ω 35MHz 的 SRCLK。 所有输入将得到 Vinh>=3.0V。 最大环境温度将为 60 摄氏度。 该器件的所有输出都将从不同的电源(非 3.3V VCC) 灌)灌入电流。

一个器件的最大电流消耗是多少?

此致、

Ben