This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD2001:TPLD2001 — 编程

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1610111/tpld2001-tpld2001---programming

器件型号: TPLD2001

我们的设计要求我们在结果操作之间重新配置 TPLD2001。

 SCEU034.pdf 文档在第 3.2.4 章中提到了临时配置 TPLD 器件。
我们需要为 ARM MCU 编写一个程序、从而缩短需要重新配置的时间。

TI 能否提供一个将 InterConnect Studio 输出(十六进制文件)转换为写入 TPLD 内部寄存器的序列的源代码?

如有必要、我们愿意签署 NDA。

此致、

IP

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    请参阅 TPLD2001 数据表中的第 7.4.4.2 节。 第 96 页。  

    这是您要查找的信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    谢谢、这有助于了解如何临时配置我们想要的设备。

    还有一个问题、如果我们要更改(例如从输入到输出的特定引脚,或使能上拉/下拉、或更改 LUT 内容)、我们是否需要再次写入所有 TPLD2001 寄存器或仅写入特定的寄存器?

    是否有任何映射显示哪个寄存器位控制什么功能?

    换句话说、我们将获得单个 InterConnect Studio 输出(十六进制文件)、希望自行修改特定器件。

    谢谢。此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我来与团队中对器件实际编程方式有深入了解的人交谈。  

    我将在接下来的几天内尝试向您提供答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    您可以更改每个寄存器 1-1。  

    在数据表中的 Pg99 上、您可以找到寄存器映射。