This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:施密特触发输入?

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616698/sn74ahct541-schmitt-trigger-inputs

器件型号: SN74AHCT541

您好、

该器件是否具有施密特触发输入?

数据表未指定此值。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 AHCT   Δt 的 Δv 迟滞为 150mV、但不能保证、输入信号必须遵循 Δ V/Δ t 限制。