This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:整个温度范围内的电气特性

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616595/sn74hcs74-q1-electrical-characteristics-over-the-full-temperature-range

器件型号: SN74HCS74-Q1

尊敬的负责人、

数据表的第 6.5 节“电气特性“仅提供了 25°C 处的规格。 您能否说明一下整个工作温度范围内的特性?

SN74HCS74QPWRQ1

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 6.5 节说明了两件事:

    在自然通风条件下的工作温度范围内;
    典型值在 TA = 25°C 条件下测得(除非另有说明)。