This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:SN74LV244A-Q1:索取器件详细信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1615635/sn74lv244a-sn74lv244a-q1-request-for-the-part-details

器件型号: SN74LV244A

您好、

请提供以下所列器件的请求详细信息。

MPN

必填详细信息

SN74LV244BMDWREP

1) 请提供鉴定测试报告。
2) 结温是多少?

SN74LV244AQDGSRQ1

1) 结温是多少?

 

此致、

Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    两个器件的结温均为 150°C。 我不知道鉴定测试报告是什么意思。 什么资格?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malcolm:感谢您提供结温详细信息。

    资质认证报告、其中包含器件进行的不同测试以及进行了多少个样片测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    附件是资格认证报告。

    此致、

    Malcolm

    e2e.ti.com/.../SN74LV244A-Qualification-Report-_2800_1_2900_.doc