This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G240:施密特触发器输入

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617125/sn74lvc2g240-schmitt-trigger-inputs

器件型号: SN74LVC2G240

您好:  

SN74LVC2G240DCT 是否在所有输入端都具有施密特触发器操作、从而使其能够承受较慢的输入上升和下降时间?

SN74LVC2G240DCT 的数据表没有明确指出芯片具有施密特输入、但部分参数给出了建议。

Nexperia (74LVC2G240) 的等效器件在其数据表中明确指出、其版本的芯片在所有输入端都具有施密特触发操作、因此我想知道 TI 版本。

谢谢

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 输入(所有制造商)具有大约 100mV 的迟滞、以防止正常信号发生振荡、但这远小于“实际“施密特触发输入。

     74LVC2G240 和 SN74LVC2G240 都要求使用 3.3V 电源时、输入上升/下降时间不超过 10ns/V。