This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17DCKR Vt+最小值和最大值

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616863/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17dckr-vt-min-and-max

器件型号: SN74LVC1G17

您好:

如果 SN74LVC1G17DCKR 接收到的输入电压介于最小和最大 VT SN74LVC1G+(正向输入阈值电压)之间、则 SN74LVC1G17DCKR 的输出是否被 Guarenteed 为逻辑高电平?

例如、如果 SN74LVC1G17DCKR 器件上的 Vcc=3V、并且收到 1.7V 的输入电压、SN74LVC1G17DCKR 器件的输出是否为逻辑高电平 (3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    如果输入电压高于最大 VT +、则保证为逻辑高电平。 如果低于 Min VT +、则可保证其不会从低电平转换至高电平。 但是、确切的转换可以是 Min 和 Max VT 之间的任何值。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    那么、唯一能保证的逻辑高电平是当输入电压高于最大 VT +时? 换句话说、如果输入电压介于最小值和最大值 VT 之间、则实际阈值可能更接近指定的最大 VT +、如果输入电压低于该阈值、则无法保证逻辑高电平输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、正确。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。