This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT574:有关 X 射线图像差异的查询_ CD74HCT574M

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616629/cd74hct574-inquiry-regarding-difference-in-x-ray-images-_-cd74hct574m

器件型号: CD74HCT574

CD74HCT574M.xlsx 

尊敬的:

在查看随附的 D/C 2021 和 D/C 2301 器件 X 射线图像后、我们注意到这两个器件的形状看起来不同。

如果您能确认造成此差异的原因、我们将不胜感激。

请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chung Seung Min:

    该器件可以在不同的制造厂中制造。 这些工厂的制造工艺可能略有不同、但器件均符合数据表中列出的规格。 应该不担心器件的功能。

    此致、

    Nikki