This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:疑似假冒器件

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616351/sn74hc08-suspect-counterfeit-part

器件型号: SN74HC08

我需要确认 SN74HC08 器件上的标记。 我们公司目前在同一器件上有 2 个不同的标识。 收到的一个器件具有 TI 58AG6CK HC08 标识、另一个器件具有 TI 标识 2CA1S5M HC08 G4 标识。 我们面临的问题是、不带标识的器件在测试过程中失败、但带有标识的器件通过测试。 我已包含图片。 我们需要了解两种方式的标记是否正确。 请尽快告知我们需要尽快恢复。  b813076a-0b73-4c18-9532-cd28931cfce0.jpgBad_01.jpgGood.jpgGood_01.jpg 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    这些部件是从授权分销商处购买的吗? 如果可能、请分享完整的器件 OPN 和封装信息。 此外、您能否分享有关故障的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    我刚刚提交了有关此问题的故障分析 CPR261140709。 这些部件是从 Digi-Key 购买的。 您是否能够访问 CPR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    如果您提交了失败分析、它将被转发给相应的收件人。