This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS595:使用 SN74HCS595 启动时输出锁存器的统计行为

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617141/sn74hcs595-q1-statistical-behavior-of-output-latches-on-startup-with-sn74hcs595-q1

器件型号: SN74HCS595

TI 团队大家好、

我们正面临着一个设计缺陷,从我们一边与产品在上升过程中。

我们使用 SN74HCS595Q1 作为 IO 扩展器、 我们没有考虑 nSRCLR 仅清除 Shiftregister 而不清除输出寄存器。

数据表清楚地指出、“当器件上电时、每个锁存器的状态是未知的。 每个锁存器在启动时都没有默认状态。“

 

这是在同时理解的。 尽管如此,在所有鉴定和样品阶段,直到现在,当第一批产品生产时,我们从未看到输出锁存器以 0 以上的水平启动。

在某些锁存器上、只有极少数器件会以 1 初始化。

 

我们已经有一种可以在不更改 PCB 的情况下实施的权变措施。

 

总之、我们遇到的问题是:

 

问题 1: 是否有任何规则/统计数据表明锁存器在启动时在不同设备上的行为?  

问题 2: 如果一个设备在锁存器中加电 0、它将以同样的方式或至少在统计上进一步加电、是否有任何规则/统计?

 

我们知道、数据表中有明确的声明、但您的产品组或许能够在此处提供一些统计数据或见解。 我们将更改设计、以便能够在此处安全地初始化状态。

我们提出这个问题、因为这样有助于更快地分配测试器件、而不会在斜升过程中产生断续。  

错误的初始化只是对客户或测试仪造成不便、但正如我们过去观察到的、它应该以较低的统计数字进行分发。

 

我期待您的答复。

此致

David

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    Q1:恐怕我们没有这方面的数据。 根据我的经验、绝大多数锁存器件都在低电平状态下上电。 不过、几种不同的因素可能会影响器件在上电时的状态。  

    问题 2:同样、我们没有这方面的数据。 影响锁存器件电源行为的最大因素是制造。 您可能会发现、在特定制造基地制造的器件比其他器件更有可能上电至高电平。 上电时为低电平的器件可能在上电时始终为低电平。 但是、这会对环境产生一些影响。 我无法保证器件在上电时处于低电平且在上电时始终处于低电平。

    如果您需要能够保证在低电平状态下上电的器件、请查看 SN74LV8T595-Q1。 该器件与 SN74HCS595Q1 引脚对引脚兼容、并保证在上电时始终处于低电平。 请参阅数据表中的第 7.3.3 节“具有已知上电状态的锁存逻辑“。

    此致、

    Nikki