This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS273-Q1:Vcc=3.3V 时的正负开关阈值

Guru**** 2867900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617105/sn74hcs273-q1-positive-and-negative-switching-thresholds-at-vcc-3-3v

器件型号: SN74HCS273-Q1

在数据表中、正负电压开关阈值在 Vcc=2V、Vcc=4.5 和 Vcc=6V 时定义。

在我们的应用中、VCC = 3.3V。

您能帮我确定 3.3V 下的这些阈值吗?

 

image.png

目前、我们正在使用插值来获得 3.3V 下的值、请确认它是否是正确的方法?