This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT08-Q1:关于封装信息

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1618446/sn74act08-q1-regarding-the-package-information

器件型号: SN74ACT08-Q1

关于“SN74ACT08PWRQ1"。“。

我选择了 TSSOP、14 封装。 查看数据表的第 3 页、其中说明只有“BQA"散“散热焊盘可用。 但是、第 18 页的“PWP0014G"具有“具有散热焊盘。 第 27 页的“PW0014A"没有“没有散热焊盘。
1、“PWP0014G"与“与“PW0014A"有“有什么区别?
2.不带散热垫的部件号是什么? 是“SN74ACT08PWRQ1"吗“吗? 当我之前购买了“SN74ACT08PWRQ1"时“时、它没有附带焊盘。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Yuki Sakamoto、

    1.此器件不提供 PWP0014G、误添加了此封装附录。 只有 PW0014A 封装可用。

    2.如果您订购 SN74ACT08PWRQ1、您将收到 PW0014A 封装。 不会有散热焊盘。

    此致、

    Nikki