This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-EVM EP:缺少绝对最高芯片温度

Guru**** 2924550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1618184/sn74lvc1t45-ep-missing-abs-max-die-temperature

器件型号: SN74LVC1T45 EP

数据表中的绝对最大值仅显示存储温度(最大值为 150°C)。  绝对最大工作裸片温度是多少(非矛盾封装)?

此致、

Rick Zarr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    客户声称芯片温度最高时、想要查找什么参数?  

    下表显示了热性能的一般含义。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    上表显示了热阻抗... 他们希望获得绝对最大工作芯片温度。  这通常为 150°C、但对于 EP 型号、需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    最大芯片温度与贮存温度 (150°C) 相同。

    【常见问题解答】器件的最高结温 (TJMAX) 是多少?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您... 在非 EP 器件上会注明... 我建议将其添加到 EP 数据表中、以避免将来产生混淆。  谢谢!