This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54197:正在寻找已淘汰的器件

Guru**** 2927710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617860/sn54197-looking-for-obsolete-part

器件型号: SN54197

我目前正在寻找 SN54197J 芯片。

TI 的网站表明、该器件在技术上仍然有效、但在任何地方都没有现货(在公认的供应商内)。  

我也没有找到任何现代的等价零件。

我想知道 TI 是否能够解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliott:

    TI.com 上似乎有现货。 只需从我们的网站订购。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliott:

    虽然不是很多、但 TI.com 似乎仍然显示库存。 遗憾的是、目前还没有一个 1-1 等效设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    我不知道这是不是因为我从加拿大订购,但在你的屏幕截图上,你有库存量,我有“缺货“.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃利奥特

    在 TI.com 屏幕右上角、它应该显示“加拿大“或其他内容。 您能否点击一下并更改运输偏好、看看是否会改变您看到的库存?

    如果我们能确认这是一些奇怪的地区问题、我想我们可以解决。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该网站为内部人员和普通人显示了不同的库存水平。 我不知道该库存的要求是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常想知道这是否是一个优先问题、如果是、是否有办法获取股票。 如果有人知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将我的目的地更改为多个目的地(包括美国)后、它从不会更改“无序“库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我从内部联系、看看我们能否解决这个问题。 您是否有我可以联系您的电子邮件地址? 或者、我可以通过在您的 myTI 信息中看到的电子邮件向您发送电子邮件吗?