This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:关于 TXS0108E-Q1 的澄清

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1618121/txs0108e-q1-clarification-regarding-the-txs0108e-q1

器件型号: TXS0108E-Q1

  1. TXS0108E-Q1 IC 的输入低电平电压 (ViL) 为 0.15V、我的主机系统提供的最小输出低电压 (Vol) 为 0.4125。 此处的逻辑兼容性失败。 请澄清并提供您的建议。
  2. 端口 A 和 B 引脚阻抗是多少。
  3. 随附原理图。 请查看并提供您的建议
  4. image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.此常见问题解答进一步详细介绍了这个问题:  【常见问题解答】为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格? 

    2.输出阻抗取决于信号的状态。 在逻辑状态之间的时间段、一次性系统 被激活 并将输出阻抗降低至<100 欧姆、在直流状态期间、输出阻抗将为 4k Ω(逻辑高电平状态期间)和 40k Ω(逻辑低电平状态期间)。  

    3、请注意、 应移除 A 侧的串联电阻/外部上拉电阻。 这是为了避免与器件中已经存在的内部上拉电阻发生争用。