This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0106:TPD、频率/速度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0604, TXV0106, TXB0106, TXV0108, TXV0106-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1616186/txv0106-tpd-frequency-speed

器件型号: TXV0106
主题中讨论的其他器件: TXB0604TXB0106TXV0108

您好:

对于六个信号的 3.3V 至 1.8V 转换(四路 SPI 总线):

能否指定最大速度 (MHz 或 Mbps)、典型 Tpd(最大值为 3.8ns)、10pF 负载的典型 TR/tf?

它是否能够驱动 168MHz 信号?

谢谢你

Gil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    TXB0604 支持双向 IO 通道的电平转换、请参阅该器件的开关特性表、了解它是否符合您的需求: www.ti.com/.../TXB0604  

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要适用于六个信号的 3.3V 至 1.8V 电平转换器(如我在消息中所述)。

    这是单向转换(仅支持写入)。

    在 TXV0106 中缺少了一些细节(我编写了这些细节)。

    您能帮助解决这些问题吗?

    我检查了 TXB0604、并将 3.3V 转换为 1.8V。

    其最大 Tpd 为 3.6ns 或 3.7ns、略优于 TXV0106 (3.8ns)。

    信号 TR/TF 也更好 (15pF 时最大 0.8ns、TXV0106 中 5pF 时最大 0.8ns)。  

    但是、这是一个 4 位器件(我需要 6 个器件,它们之间的偏差最小)、我想知道自动方向是否是万无一失的。

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    这里需要一个双向电平转换器、尤其是 IOx 数据线在 R/W 相位期间是双向的时。 遗憾的是、只有 TXB0604 的 4 通道、不过还有一个速度较慢的 6 通道、支持类似应用 (TXB0106) 以进行 3.3V 至 1.8V 转换。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我需要将 3.3V 至 1.8V 电平转换器用于六个信号。

    这是单向转换(仅支持写入)。

    我询问的是有关 TXV0106 的问题:

    能否指定最大速度 (MHz 或 Mbps)、典型 Tpd(最大值为 3.8ns)、10pF 负载的典型 TR/tf?

    它是否能够驱动 168MHz 信号?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    感谢您澄清了应用程序。 似乎只有写入信号需要电平转换、因此不需要双向信号。 可以通过 1/Tpd 估算此器件的最大数据速率、这与以下常见问题  解答中提到的类似:【常见问题解答】如何估算未根据我的电压电平给出的数据速率频率? 

    遗憾的是、在进行表征时未收集请求的数据、但 https://www.ti.com/tool/TXV0108-EVM 可用于根据您的特定设置评估器件。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    典型 Tpd(最大值为 3.8ns)、10pF 负载的典型 TR/tf 的任何可用数据?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    虽然我无法为请求的测量提供任何数据、但如果符合您的系统要求、可以使用参考的 EVM 来分析 SI:

     https://www.ti.com/tool/TXV0108-EVM


    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我订购了 TXV0106-EVM。 我相信它与 TXV0108 相同。

    顺便说一下、IBIS 模型或 SPICE 模型能否帮助评估器件性能?

    谢谢、

    Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gil、

    我们的应用程序团队目前因美国假期而不在办公室。 我们的回复可能会出现延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    是的、IBIS 可用于评估典型值。 还有您收到的 EVM。  

    TXV0106 IBIS 模型

    此致、

    插孔