This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:关于上拉电阻值

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617708/lsf0108-q1-regarding-pull-up-values

器件型号: LSF0108-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TXV0108-Q1

您好的团队、  
我在设计中使用了以下电压电平转换器件。

LSF0108QPWRQ1  

我在论坛上遇到了一些情况、声称信号需要上拉电阻器。

我正在使用此电平转换器将 GPIO 信号单端信号的电平从 1.2V 至 1.8V(可配置)转换为 1.8V –3.3V 可确认。

我的速度要求是 100MHz、  

请指导我选择上拉电阻值并在必要时进行选择。

由于是 8 通道、我两侧都使用了 10K 上拉电阻、A[1:8]上拉至 Vref A、B[1:8]上拉至 Vref B

请提出建议。

期待您的答复、  

谢谢、此致、  
Maharajan P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    虽然器件可以支持 100MHz、但请注意、器件架构基于 FET、因此没有对输出信号进行任何缓冲。 如果可能、我建议改用固定方向/方向控制转换器、使其更适合这些高速下的信号:TXV0108-Q1/AXC8T245-Q1/AVC8T245-Q1。 这些器件的输出端不需要上拉电阻器、从而可以实现更直接的实现。  

    此致、

    插孔