This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC373:SN74HC373 ULN2003A

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, SN74HC373, TPL7407LA, TLC6C598-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617348/sn74hc373-sn74hc373-uln2003a

器件型号: SN74HC373
主题中讨论的其他器件: ULN2003ATPL7407LATLC6C598-Q1

很抱歉我只是确认了这一点。
我将使用 SN74HC373 和 ULN2003A 来控制 LED、每个通道都关于 20mA。
1.根据图 5-7 所示。 ULN2003A VCE 在 20mA 处的最大和典型饱和 VCE 与输出电流间的关系约为 0.7V。 这是正确的阅读方式吗?
2.考虑到 SN74HC373 的高阻态输出、添加一个 10k Ω 下拉电阻器是正确的。
还有其他需要注意的事项吗? 请告诉我。
组合 SN74HC373 和 ULN2003A 是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议在 ULN2003A 论坛上提出这些问题。 这是仅支持 SN74HC373 的逻辑论坛。  

    至少对于#2、添加一个下拉电阻将取决于器件何时处于 Hi-Z 输出状态。 ULN2003A 的输入是否可以悬空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 ULN 使用达林顿晶体管、即第二个晶体管的 VCE 不能低于第一个晶体管的 VBE。 (如果需要较低的输出电压,请将低边开关与 MOSFET 结合使用、即 TPL7407LA。)

    ULN2003A 和 TPL7407LA 已经具有内部下拉电阻器。

    如果您可以使用移位寄存器而非锁存器控制 LED、请考虑使用 集成电源逻辑、 如 TLC6C598-Q1。