This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC00A-SP:SN54LVC00A-SP 辐射数据

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54SC4T00-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1617834/sn54lvc00a-sp-sn54lvc00a-sp-radiation-data

器件型号: SN54LVC00A-SP
主题中讨论的其他器件: SN54SC4T00-SEP

尊敬的 TI 团队:
 我们注意到、该组件符合航天要求、我们有兴趣评估它与我们的任务要求的兼容性。 您能否提供可用的 TID(电离辐射总剂量)和 SEE(单粒子效应)辐射测试数据?

 此外、我们还有另一个技术问题:用于军用版本 (SNJ54LVC00AW) 的制造工艺是否与用于航天级版本的制造工艺相同或相似?

 提前感谢您的支持。

 此致、

Ivan Reguzzoni
Seletech 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    其中一些较旧的逻辑器件未发布 TID 和 SEE 数据。 您是否可以使用较新的航天级器件(例如 SN54SC4T00-SEP)? 这些都有 TID 和 SEE 数据。

    https://www.ti.com/product/SN54SC4T00-SEP

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Michael。

    目前、已经选定了该部件、要求我们提供其辐射数据。 我们将考虑您的建议,以供将来的选择,再次感谢您。

    根据“-SP"命名“命名规则、是否可以获取该元件的部分辐射数据? 或者、我们能否说明制造工艺相当于用于“SN54SC4T00-SEP"组件“组件的制造工艺、但我怀疑它是因为它的制造工艺更新了?