This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G07:技术信息请求

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1618369/sn74aup1g07-technical-information-request

器件型号: SN74AUP1G07

您好、

美好的一天!!

请您提供以下信息:

超模压厚度        

芯片厚度     

层压厚度

超模压材料

封装材料

引线材料   

 

对于器件型号:

ISO1642DWR
TPS7A1650DGNR
SN74AUP1G07DCKT
TLV1701AIDRLR
OPA170AIDBVR
UC2854BMDWREP
LM5002SDX/NOPB
SN74LVC1G06DCKR
TL431QDBZR
TPS7A4901DRBR
TLV3501AIDBVR
TPS7A1601DGNR
ADS1015IRUGR
LM75BIMX-5/NOPB
TLV6713DDCR
SN74LVC1G14DCKR

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhoomika:

    此论坛仅适用于逻辑器件。 我只能与您列表中的逻辑器件通信。

    SN74AUP1G07DCKT

    SN74LVC1G06DCKR

    SN74LVC1G14DCKR

    使用材料 成分搜索可以找到材料类型等一些信息

    有关材料厚度的详细信息我无法在此论坛上分享。 您必须申请 PPAP 才能获取此信息。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    没问题。  

    请您提供这 3 个器件的信息吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhoomika:

    请查看  材料成分搜索、了解有关材料的信息。 有关材料厚度的信息、请申请 PPAP

    此致、

    Nikki