This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:关于串联电阻和产品寿命的说明–SN74HC595

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1619424/sn74hc595-clarification-on-series-resistor-and-product-longevity-sn74hc595

器件型号: SN74HC595

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在我们的设计中使用 SN74HC595 器件、并参考了某些示例原理图、其中在级联(菊花链)多个器件时、SDO 和 SDI 之间串联了一个 2.26K 电阻器。

在我们的应用中、我们计划实现菊花链配置、希望对以下几点进行澄清:

  1. 在菊花链配置中、SDO 和 SDI 之间的 2.26k 串联电阻是否是必需的?

  2. 该电阻器的主要用途是什么(例如,信号完整性改善,限流或降噪)?

  3. 如果建议使用串联电阻器、为了在典型 PCB 布线长度和时钟频率下实现可靠且稳定的运行、TI 建议使用多大的值?

  4. 能否请您确认 SN74HC595 的当前产品生命周期状态和预期产品寿命? 我们要求我们的生产计划能够长期供货(最少 10 年)。

  5. 您能否分享有关多个 SN74HC595 器件的建议菊花链实现的任何参考或示例原理图?

您的指导将帮助我们放心地完成原理图设计。

我们期待您的技术支持。

此致、
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要级联移位寄存器、只需将 QH'输出直接连接到下一个 SER 输入。

    源端接是一种提高信号完整性的方法。 器件的输出阻抗和源端接电阻之和应与布线的特性阻抗相匹配。 典型布线具有 50Ω、HC 器件的输出阻抗约为 42Ω、因此源端接电阻应小于 10Ω。实际上、HC 器件不需要源端接。

    我不知道为什么存在 2.26kΩ 电阻器。 我想插入它是为了通过允许覆盖电压来简化调试。 没有理由选择 2.26kΩ ; 它可能是偶然可用的随机值。

    '595 移位寄存器被广泛使用、不会很快消失。