This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT04:有关 CD74ACT04M96 的具体信息、请参阅

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1619733/cd74act04-pls-help-advise-the-specific-information-for-cd74act04m96

器件型号: CD74ACT04

尊敬的 TI 团队:

  在清关期间、海关官员对 MPN 有一些疑问:CD74ACT04M96C、并想知道该 MPN 的含义、如 CD74、ACT、04 和 M96C 代表什么、您愿意提供建议、这将有助于我们的清关流程。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD:CMOS 数字;表示最初由 RCA 公司制造的芯片
    74…04:逻辑逆变器
    交流:高级 CMOS 系列
    T:TTL 兼容输入
    M:SOIC 封装
    96:大卷带