This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437A 双组引导加载程序实现所需的支持

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1619093/msp430f5437a-support-required-for-msp430f5437a-dual-bank-bootloader-implementation

器件型号: MSP430F5437A
主题: MSP430F5529 中讨论的其他器件

您好团队:

我目前正在使用 MSP430F5437A 控制器、并想实现双组引导加载程序。

对于开发参考、我使用的是 MSP430F5529 引导加载程序示例(基于 UART)以及 SLA A600D 文档。 如文档中所述、我使用 MSPBootProjectCreator.pl 工具生成了一个 CCS 工程。 但是、我现在在“修改生成的源代码“步骤中遇到了困难。

具体来说、我无法继续进行调整工程使其符合 MSP430F5437A 所需的 TODO 更改。 我不确定内存映射和相关配置更新所需的正确修改。

对于如何正确修改 MSP430F5437A 生成的源、如有任何指导或支持、将不胜感激。

感谢您的帮助。

此致、
斯旺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    我建议参考 main.c 中的配置所用 SDK 示例:

    这一个是可选的:

    对于 TI_MSP Boot_Config 文件:

    MCLK 值应与您在 main.c 中定义的值相匹配

    对于 watchdog_feed 定义、我建议参考用户指南或 SDK 示例:

    HW_ENTRY_CONDITION 取决于您要用于 GPIO 调用的引脚。

    对于其余要做的事情、参考 SDK 示例或器件特定数据表或用户指南也会有所帮助。

    此致、

    Owen